Alimentation de la pièce avec retour au plénum
Un inconvénient potentiel des technologies d'allée froide confinée et d'alimentation directe/retour de pièce est que le flux d'air chaud est introduit dans l'installation.

Un inconvénient potentiel des technologies d'allée froide confinée et d'alimentation directe/retour de pièce est que le flux d'air chaud est introduit dans l'installation. En général, cela ne devrait pas poser de problème tant que la disposition du data center en tient compte. Cependant, dans certaines applications à très haute densité, il peut être souhaitable de séparer complètement le flux d'air chaud. Le kit de retour de plenum chaud de CONTEG répond à cette exigence en utilisant une cheminée verticale en haut à l'arrière de la baie directement connectée à un plenum chaud à hauteur de plafond. L'air chaud est retiré du plenum par des unités CRAC, refroidi à nouveau, et renvoyé dans la pièce. La baie est équipée d'une porte à ventilation frontale, de sorte que l'air froid peut facilement entrer dans l'espace de la baie, où il est aspiré par l'équipement installé.
Informations Techniques
| Paramètre | Descriptif |
|---|---|
| Configuration recommandée pour le soufflage d'air froid à partir de la pièce, retour par un plénum de plafond |
Dans cette disposition, l'air froid entre dans la baie par la porte avant ventilée. Le cadre de séparation d'air et les panneaux d'obturation empêchent l'air froid de se mélanger à l'air chaud et optimisent le flux d'air. Le déflecteur d'air (en bas) dirige l'air chaud de la zone arrière de l'armoire vers la cheminée située sur le couvercle supérieur de l'armoire. La porte arrière en tôle d'acier empêche l'air chaud de retourner dans la pièce et de se mélanger à l'air froid. Baie serveur PREMIUM RSF : hauteurs 42, 45 et 48U, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 1 200 mm Porte avant ventilée en tôle d'acier (taux de perforation de 86 %) avec serrure multipoint et clé universelle Porte arrière en tôle d'acier solide avec serrure multipoint et clé universelle Panneaux latéraux amovibles avec serrure et clé universelle 2 paires de montants verticaux 19" réglables Entrées de câbles supérieures et inférieures, plaque supérieure amovible Pieds réglables, socle en option |
| Systèmes de climatisation recommandés | Les systèmes de climatisation recommandés pour les baies équipées de cheminées sont des unités de climatisation centrales avec une livraison d'air froid au faux plancher ou à la salle informatique. Depuis 2008, nous sommes un partenaire officiel des principaux fabricants mondiaux de solutions de climatisation. Grâce à cette alliance, nous sommes également en mesure de proposer des systèmes de refroidissement central complexes. N'hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous aider quelle que soit la taille de votre projet. Nous prenons en charge des capacités de refroidissement central simples à très grandes et plus compliquées. |